结果:找到"拼板 工艺边 自动拼板",相关内容1000条
- 建议嘉立创帮拼板增加工艺边选择
- 强烈建议嘉立创增加工艺边选择的选项.嘉立创PCB帮拼板目前只支持对称加工艺边和不加工艺边,但实际需求,有时只需要简单的在某一边加工艺边,这时就需要第三方拼版,客户加了很多的选项和描述,JLC的工程师工作量也加大了很多,还要反复和客户沟通确认,还可能会因误解客户意图出错.大大的降低了效率,浪费了时间,增加了双方的工作量,客户体验也很不好.建议解决方案如下:在JLC帮拼板中增加上,下,左,右工艺边选择,可以选择0-4个工艺边,后期如果有需求,要做复杂一些,也可以选择工艺边的宽度,还有是否在中间加工艺边,就样应该就能解决大部分的问题了.客户下单更灵活简单,JLC的工程师就更清楚客户的需求.作为嘉立...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 拼版工艺边可选 发帖人:FRANKLIU 发帖时间:2024-04-28 09:47:00
- 这种拼板经常使用,强烈建议增加这种拼板
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 拼板 发帖人:RSENGINEER 发帖时间:2021-12-24 12:02:00
- 怎么样才算拼板?
- 新手,只知道拼板要收拼板费,那么怎么定义是拼板呢?如果一个产品由A板和B板组成,A板为底板,B板是插在A板上焊接的,两张板在PCB上是不直接相连的,网络也是断开的,做PCB时把两块板挨在一起,中间用邮票孔相连,外形框合为一个,这样算拼板吗?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 拼板 发帖人:hhdsdy 发帖时间:2021-08-12 19:24:00
- 请教L型板的拼版问题
- 用立创EDA设计了一款异形板,L型,为减小拼版尺寸,需要进行L7型拼版,不知道怎么旋转,请会的人指点一下,谢谢。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 拼板 发帖人:Feb31 发帖时间:2021-04-14 23:17:00
- 拼板怎么收费
- 想问下大家,我板子这样中间没有空隙为什么还要收拼板费啊,不能当作一个做吗
- 所属专栏: PCB打样 标签: 拼板 发帖人:薰衣草666666 发帖时间:2021-02-05 19:13:00
- 希望拼板的时候,工艺边可以同时选择“上下左右”四边都加工艺边
- (1)希望拼板的时候,工艺边可以同时选择“上下左右”四边都加工艺边,实际生产目前有这种需求。尤其横竖多行多列拼板的时候,如果连接处都是V-CUT,过回流焊有可能导致板子变形塌陷的情况。四周都有工艺边可以解决这个问题。(还有就是这个拼板自动生成的“边框”,无法复制编辑,所以手动添加另外两边的工艺边有点不方便;如果手动拼板的话,又不支持中间有“内电层”的板子)(2)另外希望工艺边有倒角的处理,直角工艺边有可能导致大量贴装的时候,卡板的情况。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 拼板 工艺边 自动拼板 发帖人:goldenlava 发帖时间:2020-11-12 11:44:00
- 小细条板如何拼板
- 以下两块板子,是否可以如下拼板,两款板子切开或者切一条痕都可以。尺寸如下:如果不可以,建议如何拼板?数量:各200片
- 所属专栏: PCB打样 标签: 拼板 发帖人:酿酒为茶 发帖时间:2020-05-27 16:11:00
- 相同尺寸、不同内容的多块小板能否做拼板处理?
- 如题,我有8块尺寸相同(7cm*9cm),但是内容不同的小板,能不能拼成一块大板进行制板和贴片?应该怎么拼板呢?不同小板之间部分器件的序号相同,如都是U1,是否影响贴片,如何解决此问题?谢谢!
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 拼板 发帖人:永远的兔兔 发帖时间:2018-04-10 22:37:00
- 求教拼版后如何增加工艺边
- 之前一直都是发给PCB外加工厂拼版后再传回拼版资料,再发给钢网厂制作钢网。重点是生产前要把资料先走资料受控,钢网都没传回整天给文控催,主要存在时间差。现在想把拼版都自己控制,了解了两天基本掌握拼版但有些仍不会和存在疑问,现请教前辈们:(PCB是用allegro绘制的,导出gerber在CAM350进行拼版)1、在CAM350拼好板后,增加工艺边如何操作?现只用CAM350的“addline”命令绘制工艺边,这样操作是否正确?2、工艺边上如何增加MARK点和过孔点?CAM350使用画圆命令画mark点,画不了实心圆;过孔不知如何画,是不是空心圆?3、拼版后,坐标原点放在工艺边上还是放在PCB原...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 工艺边 拼版 发帖人:mypear 发帖时间:2017-12-14 18:41:00
- !!!以后拼版注意了!!!
- 今天拼两个小板子,V槽分割,发现比单个下单还贵5块,加收了50的费用,原来单个下单是45(因为板子很小6.4cm,打个样而已)现在是45+50,邮费可以通过等待一起发货来设置,实际多花5块,额,选择的自动扣款,在这里提醒大家,板子小打样的还是单个下单划算,而且利于以后返单,在这里也建议立创的工作人员在下单工具中做个提醒,便于你们的生产。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 拼板 发帖人:godark 发帖时间:2017-07-29 11:07:00
返回